This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TUSB2036:TUSB2036/46/77之间的差异

Guru**** 2988510 points

Other Parts Discussed in Thread: TUSB2046I, TUSB2077A, TUSB2046B, TUSB2036, TUSB4041I, TUSB4020BI

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/1369727/tusb2036-difference-between-tusb2036-46-77

器件型号:TUSB2036
主题中讨论的其他器件:TUSB2046I、 TUSB2077A、 TUSB2046B、、 TUSB4041I、 TUSB4020BI

工具与软件:

尊敬的 Expert:

除了端口号之外、您能否帮助我了解 TUSB2036、TUSB2046I、TUSB2046B 和 TUSB2077A 之间的区别? 建议将哪一个用于通用 USB2.0集线器?

谢谢!

Han

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Han

    它们需要全速还是高速集线器? 所有三个集线器都是 USB2.0全速集线器。 对于 USB2.0高速集线器、请使用 TUSB4041I 或 TUSB4020BI 。  

    谢谢

    David

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 David:

    我们跟客户说的、他们对速度不是很确定。 该应用是 PCIe 6.0 GPU、他们表示、它需要每个 PCIe 链路具有 USB 连接。 客户 总共需要18个 USB 端口。 我想知道您是否听说过 PCIe Gen6 GPU 上的这款应用?

    谢谢!

    Han

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Han

    我不知道该怎么说。 下面是我们的 USB2.0和 USB3.0集线器路线图。 如果他们能提供更详细的信息、我可以提供进一步的帮助。

    谢谢

    David