This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TUSB522P:SSTX+和 SSTX-错误连接的查询

Guru**** 2928980 points

Other Parts Discussed in Thread: TUSB522P

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/1374959/tusb522p-inquiry-regarding-incorrect-connection-of-sstx-and-sstx-

器件型号:TUSB522P

工具与软件:

尊敬的支持团队:

我们目前正在设计包含您的 USB 3.0转接驱动器的 PCB。 在原型设计阶段、我们遇到了 SSTX+和 SSTX-信号连接问题。

具体而言、我们在主机侧和插座侧将 SSTX+连接到 TX1N-RX1N、将 SSTX-连接到 TX1P-RX1P。 尽管如此、通信似乎正常运行。

您能否说明这种反向连接是否会长期导致任何潜在问题或影响转接驱动器的性能? 如果此连接确实不正确、我们预计会遇到哪些特定问题或故障?  

感谢您的帮助。

此致、

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    您的连接正确、设计可以正常工作。

    谢谢

    David

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    感谢您的答复。

    是否可以了解这种反向 P 和 N 连接不会导致任何问题或影响转接驱动器的性能?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    您将翻转 TUSB522P 两侧通道的物理极性、因此从逻辑上讲、它不会翻转、我认为这不是问题。  

    即使您只进行一侧翻转、也是可以的、因为 USB3规范支持极性交换。

    谢谢

    David

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    非常感谢。 您的帮助非常有帮助