This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] HD3SS213:双向 DP 信号通信

Guru**** 2931100 points

Other Parts Discussed in Thread: HD3SS213, HD3SS460, HD3SS214

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/1374814/hd3ss213-bidirectional-dp-signal-communication

器件型号:HD3SS213
主题中讨论的其他器件: HD3SS460HD3SS214

工具与软件:

嗨、团队:

您能否帮助检查 HD3SS213是否能够支持双向 DP 信号通信?

如果它无法实现、我们是否还有其他任何 DP 开关可以实现此功能?

您能帮助提供 HD3SS213的完整数据表吗? 在 TI.com 中、我只能下载29页的数据表、是完整版本吗?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    嗨、团队:

    我想添加一些信息:

    蓝色路径:DP 通过 MUX、开关和桥(DP 到 MIPI)到达 SOC。

    红色路径:DP 导通开关和多路复用到 USB 连接器。

    开关(HD3SS213)和多路复用器(HD3SS460)应在两种路径(蓝色和红色)之间进行更改。

    我们的 HD3SS213是否能够支持此功能?

    非常感谢!

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    请使用 HD3SS214代替 HD3SS213。  

    HD3SS214是一款 DisplayPort 2:1或1:2差动开关、HD3SS460可支持双向运行、因此不存在将这两个器件用于双向 DP 的问题。

    谢谢
    David