This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TUSB2077A:级联应用

Guru**** 2952510 points

Other Parts Discussed in Thread: TUSB4041I, TUSB2077A

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/1374903/tusb2077a-cascode-application

器件型号:TUSB2077A
主题中讨论的其他器件:TUSB4041I、

工具与软件:

嗨、团队:  

客户希望在以下结构中选择一个5端口 USB2.0集线器和一个4端口 USB2.0集线器。 我建议客户使用  TUSB2077A 和 TUSB4041i。 它们是否可以支持这种共源共栅应用?  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    是的;对于17个器件、需要级联、所有 USB 集线器都支持。

    (TUSB2077A 只能全速工作。)

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Naizeng、您好:

      应用需要多少个器件、所需的 USB 速度是多少? USB2高速或全速。

    集线器可以级联5层。

    此致

    Brian