This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPD1E05U06:电流从 GND 流向 IO 时的峰值脉冲额定值

Guru**** 2928980 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/1374478/tpd1e05u06-peak-pulse-rating-when-current-flowing-from-gnd-to-io

器件型号:TPD1E05U06

工具与软件:

团队成员、您好!

在数据表中、峰值脉冲最大额定值是从 IO 流向 GND 的电流期间。 是这样吗?
因为(2)状态电压是相对于 GND 而言的。

如果是、电流从 GND 流向 IO 是否存在峰值脉冲的最大条件?

此致、
Kei Kuwahara

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    嗨、Kei、  

    浪涌电流符合 IEC 61000-4-5测试标准。 因此、对于这次测试、我认为它要测试器件能够承受从 IO 到 GND 的多大电流。 下面是一个介绍测试更多内容的应用手册: IEC 61000-4-x 测试。

    此致!

    McKenzie