This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] DS90UB954-Q1:DS90UB954-Q1 CSI-2输出具有正常数据但没有时钟

Guru**** 2644665 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/1374797/ds90ub954-q1-ds90ub954-q1-csi-2-output-has-good-data-but-no-clock

器件型号:DS90UB954-Q1

工具与软件:

我们遇到中所述的相同问题:

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/720925/ds90ub954-q1-ds90ub954-q1-csi-2-output-has-good-data-but-no-clock

遗憾的是、这一职位没有结论。

400MHz 上有一个时钟。 但是对于800MHz 和1600MHz 的 CSI2速度、不存在时钟、仅包含有效数据。 有一个我们缺少的设置吗?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    好的、忘了上面的帖子。 我们解决了这个问题。 这是测量设置。 一切现在都按预期运行=)