This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] DS160PR410:我无法通过 USB2ANY 和 SIGCON ARCHTECT 3.0写入寄存器

Guru**** 2815505 points

Other Parts Discussed in Thread: DS160PR410, USB2ANY

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/1374072/ds160pr410-i-can-not-write-register-by-usb2any-and-sigcon-archtect-3-0

器件型号:DS160PR410
主题中讨论的其他器件:USB2ANY

工具与软件:

尊敬的 TI 团队:

我想通过 USB2ANY 和 SIGCON ARCHITECT 3.0写入 DS160PR410的寄存器
我可以读取寄存器、但无法写入。

在 Low Level Page 中、设置一个值、然后点击 Write Register 按钮、该值会反映在 Register Map 的 Data 列中、但点击 Read Register 按钮、此时会显示写入前的值。

请告诉我、如何写入寄存器。

此致。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Sakashita-San、

    我看到在 GUI 左侧有四个名为"FPGA-->SSD#1"至"FPGA-->SSD#2"的器件配置文件。 这是不寻常的、在我的 GUI 中、我只有一个 DS160PR410配置文件可用于控制一个或多个 DS160PR410器件、这是使用程序的正常方法:

    您是否执行了任何步骤来使用不同的名称创建多个此类器件配置文件?

    为了更好地了解情况、我还有其他一些问题:

    • 您从什么 TI 来源获得了 SigCon Architect 软件? 我想确保安装中包含正常运行所必需的 LabVIEW RTE 后端。
    • 您是在您自己的电路板上还是在 TI EVM 上测试 DS160PR410转接驱动器?

    此致!

    Evan Su

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    谢谢 Evan

    >您是否执行了任何步骤以创建多个具有不同名称的此类设备配置文件?

    没有,我没有。 我将尝试放回默认名称。

    >您从什么 TI 来源获得了 SigCon Architect 软件? 我想确保安装中包含正常运行所必需的 LabVIEW RTE 后端。

    我从该站点下载。

    www.ti.com/.../01.00.00.0B

    >您是在您自己的电路板上还是在 TI EVM 上测试 DS160PR410转接驱动器?

    我将测试我自己的板。

    此致。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好。

    试验1.
    我尝试创建已加载设备列表
    器件名称:DS160PR410、器件型号:DS160PR410、从器件地址:0x30
    器件名称:DS160PR410、器件型号:DS160PR410、从器件地址:0x32
    器件名称:DS160PR410、器件型号:DS160PR410、从器件地址:0x34
    器件名称:DS160PR410、器件型号:DS160PR410、从器件地址:0x36

    但我失败了。
    我无法创建具有相同设备名称和不同从器件地址的列表。

    试验2.
    我尝试创建已加载设备列表
    器件名称:DS160PR410_1、器件型号:DS160PR410、从器件地址:0x30
    器件名称:DS160PR410_2、器件型号:DS160PR410、从器件地址:0x32
    器件名称:DS160PR410_3、器件型号:DS160PR410、从器件地址:0x34
    器件名称:DS160PR410_4、器件型号:DS160PR410、从器件地址:0x36

    我可以创建列表、但无法写入寄存器。
    写入新值、新值反映一次。
    但只能读取旧值。

    试验3.
    我尝试创建"仅列出一个设备"。
    器件名称:DS160PR410、器件型号:DS160PR410、从器件地址:0x30

    我可以创建列表、但无法写入寄存器。


    如果可能、我希望获得新版本的 SigCon architect 3.2或更高版本。
    请告诉我如何获取。

    此致。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Evan。

    问题已解决。
    出现问题的原因是 DS160PR410处于 I2C 主模式、但 EEPROM 没有正确的值。
    现在、通过向 EEPROM 写入正确的值并再次打开电源、可以从 SIGCON Architect 读取/写入寄存器。

    谢谢大家。