This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] DP83867IR:直接替代产品

Guru**** 2933120 points

Other Parts Discussed in Thread: DP83867IR, DP83869HM

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/1373615/dp83867ir-drop-in-replacement

主题中讨论的其他器件:DP83867IRDP83869HM

工具与软件:

您好!

我在无变压器的 PHY 到 PHY 连接中使用了 DP83867IR 器件。 该器件不支持无变压器运行、因此是否有任何直接替代器件支持无变压器运行。

此致、

Bhagavath

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Kumara、

    DP83869HM 是最接近的器件、但不可直接替代。 最近、我收到一个问题、客户不知道 DP83867不支持电容耦合、并且 DP83867可以在其系统中正常工作。 如果您已经具有采用电容耦合布局的 DP83867制作的电路板、请对其进行测试并 检查性能。

    此致、

    Alvaro

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    感谢 Alvaro 的答复。

    我们已经订购了 DP83869HM、并将执行所需的接线。

    在本例中、我们通过电容耦合将 DP83867连接到 Realtec PHY RTL8211。 您是否认为电容耦合适用于 PHY 到 PHY 的连接?

    此致

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Kumara、

    如前所述、在我们的测试中、我们看到了 DP83867电容与另一个 PHY 耦合的几个问题。 我们的立场是不要将 DP83867用于该应用。 请继续使用 DP83869HM

    此致、

    Alvaro