This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] DP83825I:将 PIN_4 (LED0)配置为 GPIO

Guru**** 2001725 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/1373879/dp83825i-configuring-pin_4-led0-as-gpio

器件型号:DP83825I

工具与软件:

各位专家、您好!
我们的生产部门希望在下线测试中测试网络插座的 LED。 为此、将通过软件打开和关闭流量 LED。 如何切换 LED0 (PIN_4)?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Timo:

    我看到数据表提到这是可行的、但没有介绍如何实现。 请允许我再过一天来确认操作。

    此致、

    Alvaro

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Timo:

    抱歉、 数据表中完全漏掉了该延迟。 LED0可以通过写入寄存器0x25来更改。

    此致、

    Alvaro