This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] DP83869HM:无 Ping 和无数据通信、但 PHY 能够自动协商

Guru**** 2540720 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/1374453/dp83869hm-no-ping-and-no-data-communication-but-phy-is-able-to-auto-negotiate

器件型号:DP83869HM
主题中讨论的其他器件:DP83869MIO

工具与软件:

IAM 连接 DP83869与 Xilinx Zynq-7000 ps 以太网0。

以太网和 SMI (MDC/MDIO)来自 Xilinx 的 MIO 组。

自动协商正常工作(链路速度1Gbps)、但发送的数据包无 ping 响应或回显(我还使用的是 LwIP TCP 回显服务器应用)。

我已确认具有多个组合的0x86H、但我无法 ping 通、如果问题解决、请提出任何建议。  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Ravi:

    您能否提供您的设置(包括链路伙伴)的方框图? 我看到您正在调整寄存器0x86中的 RGMIII CLK 延迟值、这是一个很好的调试步骤。 为了确保存在 MAC 连接问题、我们可以启用近端环回、其中 Xilinx SoC 将发送数据包、DP83869将它们返回 SoC。 这将有助于确认 SoC 和 PHY 之间的 RGMII 连接是否良好。  数据表的第7.3.4节 提供了更多信息。

    此致、

    Alvaro