This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] DP83826E:更改和检索 MAC 地址

Guru**** 2906380 points

Other Parts Discussed in Thread: DP83826E

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/1374291/dp83826e-changing-and-retrieving-mac-address

器件型号:DP83826E

工具与软件:

嗨、团队:

我要更改和检索 DP83826E 的 MAC 地址。

通过写入/读取 RXFPMD1至 RXFPMD3寄存器是否可以实现这一点?

此致、

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Masashi:

    PHY 本身没有 MAC 地址、它是指您使用的处理器的 MAC。 您所指的寄存器 与局域网唤醒功能相关。

    此致、

    Alvaro

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Alvaro:

    我明白了。
    这是我第一次开发 LAN 通信,所以我的理解加深了。
    谢谢你。

    此致、