This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TUSB8020B-Q1:#TUSB8020B #Not Detected #Power Issue

Guru**** 2693535 points

Other Parts Discussed in Thread: TUSB8020B

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/1371484/tusb8020b-q1-tusb8020b-not-detected-power-issue

器件型号:TUSB8020B-Q1
主题中讨论的其他器件:TUSB8020B

工具与软件:

您好!

目前、我们正在使用 连接到 IMX8M Plus 处理器的 TUSB8020B USB 集线器 IC、用于总线智能传输系统项目。

当我们加电板最初 USB  通信 工作正常. 一旦我们突然关闭电源、并且在处理器中检测不到 USB 上的电源、并且不会进行通信。

随附的原理图文件请告知我们可以在硬件或软件部分中执行任何操作。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Venkatesan:

       您能获取3.3V 的波形吗? 1/1V 和 GRST 引脚?

    此致

    Brian

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    是否有任何更新?