This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] SN65DSI86:连接低分辨率处理器与高分辨率屏幕

Guru**** 2581345 points
Other Parts Discussed in Thread: SN65DSI86

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/1372800/sn65dsi86-interfacing-between-low-resolution-processor-with-high-resolution-screen

器件型号:SN65DSI86

工具与软件:

我们使用的处理器之一支持最大2520*1080@60fps 的 MIPI DSI 输出 但是、我们尝试在具有更高分辨率的屏幕上使用它。 一个示例是 2880*1920@60Hz 的屏幕、4通道 EDP 输入。  SN65DSI86是否可用于应用? 如果没有、那么在这种情况下可以使用任何其他具有缩放功能的 IC? 谢谢你。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    请参阅此应用手册 https://www.ti.com/lit/an/slla425/slla425.pdf、尤其是第3部分以了解相关计算。 必须计算流比特率、而根据流比特率、根据正在使用的 DSI 通道数量、不能超过最大750MHz DSI 时钟。

    您知道这个特定分辨率的像素时钟频率吗?

    谢谢

    David

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 David:

    感谢您的答复。 我进行了一些计算、根据显示面板规格、它似乎需要4个以上的 DSI 通道、超出了该过程的能力。 我们能否使用 具有缩放功能的1:2 MIPI DSI 桥来解决该问题? 如果您有任何建议、请告诉我。 谢谢你。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    您能否分享您的计算结果? 您是否采用24bpp 进行计算? 我认为、18bpp 可支持4个 DSI 通道的设计实现。

    很遗憾、我们的产品系列中没有1:2 MIPI 桥接器。

    谢谢

    David  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 David:

    我仍然在获取 显示屏的详细参数、以确保计算结果正确。 同时、请帮我解决以下问题。 为了支持  2880*1920@60Hz 的屏幕、我们是否需要配置处理器的 MIPI DSI 输出以匹配参数? 如果是、则处理器可能不支持该设置。 当我们尝试分辨率设置时、器件甚至无法启动。 处理器支持的 MIPI DSI 输出的最大 PCLK 约为220Mhz。 如果是这种情况, DSI86仍然是一个选项   ,以连接过程和屏幕2880*1920@60Hz,四通道 EDP? 谢谢你。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    嗨、Wei、

    DSI86无法缓冲来自源的信号、因此无法将分辨率从 2520*1080@60fps 提高到2880*1920 @60Hz。 该 DSI86是将 MIPI DSI 信号转换为 eDP 信号的简单电桥、无法改变输出分辨率。 输入和输出分辨率必须匹配。

    高分辨率屏幕所需的大约像素时钟为

    Htotal * Vtotal * RR =(2880*1.3)*(1920 *1.3)* 60=560,701,440  (在750MHz 内)、因此它应该适用于单通道模式。