This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] DS90UB929-Q1:AV 静音解决方案

Guru**** 1762945 points
Other Parts Discussed in Thread: DS90UB929-Q1, DS90UB947-Q1, ALP, FLINK3V8BT-85
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/1369306/ds90ub929-q1-av-mute-solution

器件型号:DS90UB947-Q1
主题中讨论的其他器件:DS90UB929-Q1ALPFLINK3V8BT-85

工具与软件:

尊敬的专家:

以下建议用于 AV 静音周围工作。  

"解决方法:在 DS90UB929-Q1上设置 DE_GATE_RGB 寄存器位(0x04[4]="1")将防止在消隐间隔期间发送视频"

但是、客户在将0x90写入0x4寄存器后发现、但回读值仍然为0x80。  

UB929的所有其他寄存器访问都是正确的。

UB947的0x4寄存器位4访问也是正确的。

仅0x4寄存器的 UB929位4不能写入。

为什么会这样?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Ryan、

    那么、唯一的问题是在写入之后是否清除了0x4[4]位? 当前测试是否出现黑屏或此系统的任何其他问题?

    此致、
    Ikram

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Ikram

    在实施我们的勘误解决方案后、他们在现场遇到了 UB947的 AV 静音问题。 您可以参阅以下 e2e。

    https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface---internal/f/interface---internal-forum/1369332/ds90ub947-q1-av-mute-workaround

    我不知道你能不能把它们放在一起。

    然后他们检查发现 UB929的寄存器设置不起作用。

    对于 UB929、 您可以在您的 EVM 中尝试一下吗? 解决此问题后,他们将尝试 UB929进行 AV 静音测试,如 UB947。  这两个问题需要尽快解决、因为它们已经进行 大规模生产。  

    我可以在明天早上与您通话吗?

    谢谢

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    器件型号:DS90UB947-Q1

    工具与软件:

    尊敬的专家:

    客户系统为 UB947+UB948、它已正常大规模量产。

    即使他们已经根据我们的勘误表添加了 AV 静音解决方案,但他们仍然遇到 AV 静音现象。 为了再次重现 AV 静音问题、客户创建了一个1920x1080图片、其 RGB 全部为0x666666。  

    使用此测试图片、在 UB947 0x4寄存器位4设置为0的情况下、这可以100%重现 AV 静音问题(黑屏)。

    然后、将 UB947 0x4寄存器位4设置为1、然后对 UB947&UB948下电上电。 大约4/5次、AV 静音问题消失了。 但在大约1/5的情况下、 仍然可以看到 AV 静音问题(黑屏)。 所有被测板都存在这种现象。

    这是什么原因呢?  

    哪个寄存器可以指示 UB947、UB948是否处于 AV 静音模式?

    下面是寄存器转储:

    e2e.ti.com/.../8206.register-dump.xlsx

    下面是它们用于测试的图片、1920x1080 (具有 RGB)均为0x66。 事实上,当他们只是离开最后几个像素在右下角为0x666666, AV 静音问题可以重现。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的专家:

    对此有什么建议吗?

    客户已进行大规模生产。 他们要求每天致电以更新进度。

    我是否可以建议您在实验室中测试这种现象? 作为客户生成图片(1920x1080图片、其 RGB 全部为0x666666)?

    谢谢

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Ryan、

    我运行929和948、 寄存器0x4在启动时的默认值是0x80、而在我们写入0x90后、再次读取后仍是0x90。 因此、它不应切换回默认状态。

    1.系统是否已关闭并再次打开?
    2.在测试的每个装置上是否发生这种情况? 所有其他 I2C 写入是否按预期工作?
    3.是否在任何 AVMUTE 0x666666模式或其他条件下测试该模式? 还是普通的 PatGen 或端到端视频?

    我们收到了一些关于947的后续问题:

    1.测试时,视频是如何输入的? 有 PatGen 和 ALP 功能吗? 或和 SoC 源中?  
    2.使用的分辨率是多少? 我知道您提到的 是1920x1080、但它的分辨率与最终生产显示的分辨率相同吗?

    3.到底发送的是什么模式。 我们可以在活动帧中看到0x666666、那么 DE=L 或消隐周期如何呢?

    4.您能否验证出现黑屏问题的比率:
       -没有变通办法。 是100%吗?
       -有变通办法(0x4[4]=1 )。 它是否在所有 测试板上占20%?  

    我知道您为权变措施而发送了寄存器转储、但没有权变措施、当它在通过和失败情况下都适用权变措施时、您是否也可以向我们发送寄存器转储? 可能会有差异。  


    此致、
    Ikram

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Ikram

    非常感谢您的帮助。 客户已验证 UB929问题是由于其软件错误造成的。

    对于 UB947:

    1.测试时,视频是如何输入的? 有 PatGen 和 ALP 功能吗? 或和 SoC 源中?  

    它来自 SoC。


    2.使用的分辨率是多少? 我知道您提到的 是1920x1080、但它的分辨率与最终生产显示的分辨率相同吗?

    1920x1080、用于生产显示

    3.到底发送的是什么模式。 我们可以在活动帧中看到0x666666、那么 DE=L 或消隐周期如何呢?

    SoC 不控制 消隐期内的视频数据。   在 消隐期间,可能 SoC 仍会发送0x666666垃圾(在 FIFO 缓冲器中)。 即使在这种情况下、让我确认 UB947是否可以在将0x4寄存器的位4设置为1的情况下消除这些0x666666? 如果不是、那么  0x4寄存器的第4位究竟是什么功能?

    4.您能否验证出现黑屏问题的比率:
       -没有变通办法。 是100%吗?

    是的、使用这个特定的0x666666图片


       -有变通办法(0x4[4]=1 )。 它是否在所有 测试板上占20%?  

    是、在所有 测试板上均为10%~ 20%

    我知道您为权变措施而发送了寄存器转储、但没有权变措施、当它在 通过和失败情况下都适用权变措施时、您是否也可以向我们发送寄存器转储? 可能会有差异。  

    给你。 我添加了寄存器转储以及  通过和失败情况下的权变措施。 差异以红色表示。 我没有看到任何重大差异。

    e2e.ti.com/.../register-dump.xlsx

    您是否能够设置一个100%重现 AV 静音问题的环境? 例如、让 soc 在消隐时发送0x666666。 那么您可以测试当前权变措施验证吗? 这是我们向前迈进的最重要的一步。

    BTW、客户 在将0x4寄存器的位4设置为1的情况下测试了帧最后一个像素不是0x666666 (右下角像素不是0x666666)的正常图片。 它们还在1000次上电测试后重现了 AV 静音问题。 这与勘误表中的以下描述不匹配。  "帧的最后一个像素 "是指图片的右下角像素吗? 为什么仍然会发生 AV 静音?  

    "如果帧的最后一个像素为0x666666、并且视频传输延伸到 DE = L 周期、则受影响的配套解串器上的 AVMUTE 模式将被启用。"

    谢谢

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Ryan、

    我使用 PatGen 测试了947-948 (0x666666模式)、但没有遇到 AVMUTE 问题。 根据我们当前的设置、 在消隐周期发送该模式是不可行的。  

    BTW、客户测试了 帧最后一个像素不是0x666666 (右下角像素不是0x6666)且0x4寄存器位4设为1的正常图片。 它们还在1000次上电测试后重现了 AV 静音问题。 这与勘误表中的以下描述不匹配。  "帧的最后一个像素 "是指图片的右下角像素吗? 为什么仍然会发生 AV 静音?  [报价]

    在本例中、是否存在寄存器转储? 很难判断它实际上是不是 AVMUTE、或者是否存在其他 CRC 错误或类似的问题。 系统是否显示黑屏或已恢复?

    在您发送的寄存器转储中、工作(有权变措施)和不工作(也有权变措施)之间的唯一区别是0xC7寄存器、它指示来自下游器件的中断。 我正在检查启用任何其他解串器中断是否可以提供指示。




    客户测试中是否有关于 SoC 端的更新? 它们能否控制消隐周期上发送的模式。 如果是、它们可以尝试在该期间发送0x555555来恢复。
    0x666666图形会导致 AVMUTE 处于垂直消隐(而不是水平消隐)状态。  

    此外、您能否检查 SoC 是否发送 HS/VS 信号、或者这是否仅使用 DE。 一些系统仅使用 DE 来生成同步时序、HS/VS 可能保持静态。


    此致、
    Ikram

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Ikram

    客户 SoC 将继续在最右下角将最终像素发送到 Vblanking 周期。 他们不能改变这个逻辑。

    其 SoC 将 HS/VS 和 DE 信号发送在一起。

    您能问 BU 以前是如何生成、测试和验证 AV 静音问题吗? 应该有一些方法来重现,对吗?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Ryan、


    我们正在实验室中设置949 - 948设置、以检查是否可以在将 PC 作为源代码的情况下重现问题。 此设计将模拟客户的设置、但使用949 SER 和 PC 而不是 SoC。

    我们还将尝试设置926作为源来运行925 - 948设置、因此我们可以控制消隐周期并在外部发送0x666666或0x5555。 我将向您介绍我们在这里找到的最新信息。



    此外、我在下面附上一份 Excel 表格、以便跟踪测试结果。 我们将检查是否有权变措施/勘误表、然后确定它是在最后一个像素上、每行(全帧)上以0x666666进入 AVMUTE、还是根本没有。 然后、 如果该像素进入 AVMUTE、我们需要检查更改最后一个像素(在有效帧内)是否会退出 AVMUTE。

    请与客户合作、添加有关每个案例的备注、发生频率。 对于已经完成的测试、请验证我添加的有关结果的注释是否正确。 与电流测试类似、这可能需要循环和重复以确定发生问题的频率。

    e2e.ti.com/.../Test_5F00_Plan_5F00_AVMUTE.xlsx

    另外、还有几个问题:

    -在929 - 948上,他们是否看到这个问题? 他们是否正在使用权变措施? 是否有发现?

    -在客户的系统上,是否可以更改最后一个像素,永远不会有它0x666666。 如果他们将其永久设置为不同的颜色、可能会怎么样?

    此致、
    Ikram

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Ikram

    非常感谢您的反馈。

    客户正在做更多实验来填写下表。

    e2e.ti.com/.../5751.Test_5F00_Plan_5F00_AVMUTE.xlsx

    在929 - 948上、他们是否看到了此问题? 他们是否正在使用权变措施? 是否有发现?

    它们只是解决了 UB929的寄存器设置的 SW 错误。 稍后将测试相同的测试。 您的帖子。

    -在客户的系统上、是否可以更改最后一个像素而不使用0x666666。 如果他们将其永久设置为不同的颜色、可能吗?

    感谢这个建议。 他们将与 SoC 端讨论如何实现这一点。   您的帖子。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Ryan、

    我需要更多的时间来使用947-948设置(使用另一个 OLDI DES 作为源)对此进行测试。 我的目标是星期一结束一天、看看我们是否可以重现问题。  

    根据您发送给我们的信息、最后一个像素0x666666图案似乎是导致该图案的、可能是由于 DE = L 而 RGB 图案仍在传输。 您还可以检查去极性是否正确、或更改去极性。 这是因为我注意到、在无权解决方法和权变措施情况之间、948上的0x22寄存器是不同的。 你知道为什么会这样吗?

    另外、小组还询问了最初如何缩小这一问题的范围。 根据我们在电话中讨论的内容、客户发现黑屏问题、然后查看勘误表。 我们是否可以确定0x666666图案是否是在发生原始黑屏问题时首先发送的? 这是 SoC 当时发送的颜色之一吗?


    此致、
    Ikram

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Ikram

    下面是华为实验完成的新更新。  新输入为红色。  

    e2e.ti.com/.../Test_5F00_Plan_5F00_AVMUTE_5F00_1.xlsx

    您还可以检查去极性是否正确、或更改去极性。 这是因为我注意到、在无权解决方法和权变措施情况之间、948上的0x22寄存器是不同的。 您知道原因吗?

    DE 为高电平有效。 是的。 我的理解是、UB948 0x22[6]会自动从 UB947 0x4[4]加载、但顺序相反。 948 0x22[6]= 0匹配947 0x4[4]= 1。

    如果您的 EVM 行为不是这样、请告诉我。

    这来自数据表:"该位自动从远程串行器加载"

    小组询问最初如何缩小此问题的范围。 根据我们在电话中讨论的内容、客户发现黑屏问题、然后查看勘误表。 我们是否可以确定0x666666图案是否是在发生原始黑屏问题时首先发送的? 这是 SoC 当时发送的颜色之一吗?[/QUOT]

     

    请参阅 Test_Plan_AVMUTE_1.xls 原始4案例 A、这是其初始案例。 这是一个随机的视频。 最后一个像素不是0x666666。  

    请也参考原始9案例 E、对于最后一个像素不是0x666666的图片、将0x4[4]设置为1、它们也在昨天的1000次电源循环后重印一次 AV 静音。  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Ryan、

    我在没有变通办法的情况下使用947 - 948进行了测试、但未发现出现此问题。 使用 LVDS 源在活动帧中发送全部0x666666时对此进行了测试。  

    为了澄清、如果 活动帧中没有0x666666、则在超过1000次下电上电后、无论是否采用权变措施、都会发生黑屏问题。
    如果他们在最后一个像素中发送0x5555555、视频恢复了吗? 它是否经过测试? 测试计划注释会显示这一点、但我只是想确认一下。



    您能否让客户将 LVDS 流的逻辑分析仪捕获结果输入947。 采集最后一个像素数据。 数据表的"7.3.4 OpenLDI 输入帧和颜色位映射选择"部分将有助于查找 OLDI 映射。 另外、请告诉我使用的是哪个映射方案。

    1.请尝试以下操作:

    -最后一个像素设置为0x666666  
    -没有解决办法
    -通过监控 VSYNC 和 HSYNC 捕获 LVDS 信号以沿最后一个像素进行捕获。  

    2.重复勘误操作

    此致、
    Ikram

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Ikram

    你有没有发现任何人能告诉你他们以前是如何再现 AV 静音的? 或者应该有一些关于之前测试的文档。 过去应该有某种方法、对吧?

    为了澄清、 在活动帧中没有0x666666的情况下、在超过1000次下电上电(使用和不使用权变措施)之后、发生了黑屏问题。
    如果他们在最后一个像素中发送0x5555555、视频恢复了吗? 它是否经过测试? T [/报价]

    在本例中、最后一个像素上没有0x666666。 但视频中间会有一些随机的0x666666。

    是的、它可以在 最后一个像素中使用0x555555恢复。

    请告诉我使用的是哪种映射方案。

    您可以检查它们的寄存器转储。 它们的 UB947寄存器0x4F 寄存器为0xC0 (OpenLDI 映射)

    客户表示  使用逻辑分析仪采集高速差分 OLDI 信号并不容易。 他们仍需要您在 TI 实验室找到一种重现 AV 静音问题的方法。 否则、我们会被困在这里。

    谢谢

    [/quote]
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Ikram

    下面是采集的 UB947上电序列 Huawei。

    唯一值得关注的是 VDD11斜升时间为4ms>1.5ms。

    这在理论上有什么影响?

    注意:它们的 UB929 VDD11斜升时间也是4ms、但没有像 UB947那样显示任何 AV 静音问题。  华为怀疑这不是问题的关键点。

    e2e.ti.com/.../UB947-powerup.pptx

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Ryan、

    对于我们的器件、我们要求遵循上电序列、包括指示上升时间。 我们不会准确指示可能发生哪种类型的错误。 我们只会根据设计和验证数据来共享要求。

    我们还要尝试使用 Flink TX 板来检查是否可以在消隐期内进行传输、从而查看我们是否可以重现问题。


    此外、我们还有一些问题和可能的测试:

    1.在"设置活动帧像素为0x666666以外的图案"的测试中,是否可以分享发送了什么图案? 我们知道它不是0x666666、但它到底是什么?

    2.另外,如果他们有测试数据,你能分享测试的周期计数吗? 示例、运行了多少次、有多少个案例显示出问题?

    3.出现黑屏问题和"如果黑屏(是前一列)、将活动帧上的最后一个像素更改为0x555555"后、执行以下步骤:

    a.任何类型的复位、下电上电/PDB、然后更改 SoC 输出(0x555555)?

    b.通过更改 SoC 上的输出在最后一个像素上发送0x5555。 (无 PDB 或复位已完成)<-这是我们需要的测试。 因为我们观察到上电时发生的问题

    5.您是否还可以 尝试这两个测试并添加到测试计划 Excel 文件中:  

    A.-在 OLDI 上发送黑屏
      -根据需要启动设备
      -运行初始化脚本(尝试使用变通办法,也没有变通办法)
      -然后打开视频(尝试使用0x66666666,而不是0x66666666,并列出使用的模式)
      -重复和  

    b.遇到黑屏问题(有或没有权变措施)后、是否会将软复位为 DES 或 SER 恢复视频?
     软件/数字复位将设置寄存器0x1[0]= 1


    此外、您能否共享初始化脚本。 使用的 PCLK 和每像素位数是什么?  

    我们可以在明天的电话中进一步讨论。

    此致、
    Ikram

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Ikram

    我刚刚向您的日历发送了邀请、以便您在6月9:00拨打电话。12. 谢谢

    华为将 VDD11上升时间缩短到不到1.5ms、但问题仍然可以重复。

    让我们在即将到来的通话中与华为一起解答您的问题。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Ikram

    非常感谢您的来电。 以下是会议摘要:

    1.希望您可以利用您的新设置再现 AV 静音问题

    2.为什么 UB929在 VDD18和 VDD11上都具有1.5ms 的上升限制、而 UB947仅在 VDD11上具有1.5ms 的限制? 为什么我们有这一上升要求? PDB 上升、以使芯片以任何方式解除复位。 这对他们来说是一个非常重要的问题、因为他们的 UB929也无法满足此要求。 他们想知道他们的大规模生产是否存在风险? 他们是否应该进行相应的更改、即使他们还没有看到 UB929有任何问题?

    对于您的以下问题:

    1.在"设置活动帧像素为0x666666以外的图案"的测试中,是否可以分享发送了什么图案? 我们知道它不是0x666666、但它到底是什么?

    这只是一幅正常的画面,太阳升起的画面或游泳的鱼画面。

    2.另外,如果他们有测试数据,你能分享测试的周期计数吗? 示例、运行了多少次、有多少个案例显示出问题?

    例如、test_plan Excel 文件的 e9为1000次。 这不是每2000次的两次。 仅1000次。

    3.出现黑屏问题和"如果黑屏(是前一列)、将活动帧上的最后一个像素更改为0x555555"后、执行以下步骤:

    a.任何类型的复位、下电上电/PDB、然后更改 SoC 输出(0x555555)?

    b.通过更改 SoC 上的输出在最后一个像素上发送0x5555。 (无 PDB 或复位已完成)<- 这是我们需要的测试。 因为我们观察到上电时发生的问题

    这是 B。没有任何下电上电/PDB。

    5.您是否还可以 尝试这两个测试并添加到测试计划 Excel 文件中:  

    A.-在 OLDI 上发送黑屏
      - 根据需要启动设备
      -运行初始化脚本(尝试使用变通办法,也没有变通办法)
      -然后打开视频(尝试使用0x66666666,而不是0x66666666,并列出使用的模式)
      -重复和  

    正如我们在通话中所讨论的,这就是华为目前的程序。 正如您建议的、他们将尝试在 UB947寄存器程序之前禁用 OLDI。 我将为您更新测试结果。

    b.遇到黑屏问题(有或没有权变措施)后、是否会将软复位为 DES 或 SER 恢复视频?
     软件/数字复位将设置寄存器0x1[0]= 1

    好的。 明天会再试。

    此外、您能否共享初始化脚本。 使用的 PCLK 和每像素位数是什么?  

    问题与解决方案无关。 其解决方案为1920x1080@60Hz 或 1152x576@60Hz。 都有相同的问题。 明天我会把他们的脚本发给你。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Ryan、

    我们能够使用权变措施验证该器件是否在 DE 为低电平时门控 RGB 输出。 我们在 UH947上测试了该特性、并设置 SER 的 PASS RGB 位、以将 SER 用作 UB 器件。



    我们将 RGB 硬设置为0x666666、以便其在消隐周期内保持该图形、但我们无法使其进入 AVMUTE 模式。 我们正在与设计团队合作、以确定 DES 是否需要任何其他设置才能进入 AV 静音。 以下是启用了导通 RGB 但没有 RGB GATE 权变措施时的情况:



    期望听到 PDB 变为高电平后设置 OLDI 的结果。

    此外、能否询问客户是否有任何方法可以将948的 LVDS 输出转换为 RGB? 例如、我们使用了 FLINK3V8BT-85 RX 板。 如果我们能够获得 RGB 的逻辑分析仪捕捉并检查它如何随 DE 和 SYNC 信号变化、将会非常有用。

    此致、
    Ikram

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Ikram

    让我确认 UH947即使没有变通办法设置也无法进入 AV 静音? 这不是预期行为、对吧?

    [报价 userid="533059" url="~/support/interface-group/interface/f/interface-forum/1369306/ds90ub929-q1-av-mute-solution/5249262 #5249262"]期待听到 PDB 高电平后设置 OLDI 的结果。[/QUOT]

    华为已经尝试过,问题仍然是一样的。

    他们有办法将948的 LVDS 输出转换为 RGB?

    抱歉、他们没有此信息。

    您能帮助回答以下问题吗? 谢谢

    "为什么 UB929在 VDD18和 VDD11上都具有1.5ms 的上升限制、而 UB947仅在 VDD11上具有1.5ms 的限制? 为什么我们有这一上升要求? PDB 上升、以使芯片以任何方式解除复位。 这对他们来说是一个非常重要的问题、因为他们的 UB929也无法满足此要求。 他们想知道他们的大规模生产是否存在风险? 他们是否应该进行相应的更改、即使他们还没有看到 UB929有任何问题?"

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Ikram

    现在有一个重要的突破!

    华为优化 VDD11上升时间小于1.5ms、AV 静音问题消失了、0x4[4]设置为1! (他们昨天的实验有一些错误。)

    非常令人惊讶的是、947和929具有相同的 VDD11 4ms 上升时间、但 UB947存在此 AV 静音问题、而 UB929都不错。 为什么会这样?

    它们是否也应该优化 UB929 VDD11和 VDD18上升时间?

    非常感谢

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Ryan、

    是的、对于所有器件(包括947和929)、应遵循该部分的上电序列上升时间和其他要求。  

    目前、他们可能没有看到929有问题、但从 TI 角度来看、这一要求还是有效的。  


    此致、
    Ikram