This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] DS90C187:数据表澄清

Guru**** 2875350 points

Other Parts Discussed in Thread: AM5729, DS90C187

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/1374047/ds90c187-datasheet-clarification

器件型号:DS90C187
主题中讨论的其他器件:AM5729

工具与软件:

尊敬的专家:  

美好的一天!  

我是代表客户发布此帖子的。

以下是查询的完整详细信息:

我想采用 P13上提供的单输入像素/双输出像素(SIDO)格式使用此器件。

我正在尝试与 Sitara AM5729进行连接。

我有 Sitara 的24个数据输出引脚、但数据表(第4页 DS90C187引脚说明—串行器)中 的表显示、将它们连接到 INA_[27:21]、INA_[17:9]和 INA[8:0]、但它并不能告诉我具体的顺序。

是 MSB 降序到 LSB 吗? 或 LSB 升序到 MSB? 先是红色、然后是绿色、接着是蓝色、还是按照不同的顺序?

EVM 原理图没有任何帮助、它仅显示 R、G 或 B 的通用输入引脚-我怀疑转到了图形发生器。

 提前感谢您的支持。

此致、

Jonathan

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Jonathan、您好!

    "8.4.1.1颜色映射信息"部分介绍了 RGB 到 LVDS 的颜色映射。 该图展示了应将哪个 INA 输入连接到每个 RGB 和 HS、VS、DE 引脚。 然后、您可以参阅"8.4.1 LVDS 接口/TFT 颜色数据建议映射"部分、了解它如何串行化为 LVDS 输出。

    本应用手册还介绍了 JEIDA 或 VESA 格式的颜色映射:
    https://www.ti.com/lit/an/snla014a/snla014a.pdf

    如果您还有其他相关问题、敬请告知。

    此外、本应用是否已选择 DS90C187选项?  它是否满足像素时钟速率和其他要求?


    此致、
    Ikram

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Ikram:

    非常感谢您的支持。 我将向客户提供这些信息、如果需要进一步的帮助、我将提供反馈。

    此致、

    Jonathan