This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] SN65DSI86:关于 SN65DSI86的问题

Guru**** 2928980 points

Other Parts Discussed in Thread: SN65DSI86

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/1364158/sn65dsi86-question-about-sn65dsi86

器件型号:SN65DSI86

您好:

问题描述:在生产线的生产过程中、MIPI 至 EDP 屏幕未显示。 关闭电源并再次打开后、仍然没有显示。

问题分析:

1. SN65DSI86ZXHR 的上电时序符合规范的要求。

2.测量外部晶体振荡器26M 时的波形。 它是否符合要求? (测试直流、1M Ω 齿轮)

3、外部时钟设计原理图

4.晶体振荡器输入,交流或直流,达到的最低水平是多少?

5、C3335信号波形替换为0 Ω 电阻测试

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    嗨、Jimmy、

    您是否尝试过使用色条模式?

    请查看该调试指南: https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/945403/faq-sn65dsi86-sn65dsi86-black-screen-debugging-guide?tisearch=e2e-sitesearch&keymatch=sn65dsi86#

    此外、使用此电子表格根据电池板规格计算寄存器值。

    e2e.ti.com/.../4382.SN65DSI86_5F00_PANEL_5F00_VIDEOREGISTER_5F00_CALC.xlsm

    如果您有任何问题、请告诉我。

    此致!

    Vishesh Pithadiya

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Vishesh:

    这是无法亮起的例行故障排除、但客户现在想知道在将 TCXO 用于外部时钟时、电容器隔离式交流输入是否存在问题、以及是否可以将其更改为具有偏置输入的串联电阻器?

    客户之前使用过 SN65DSI86ZQER、电路图显示在下面的红色框中、

    由于该材料已停产、因此改用 SN65DSI86ZXHR。 下图所示为电路。 请帮助确认是否合理。 谢谢你!!!

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尝试卸下串联电容器并用电阻器替换。

    这是 DSI86-EVM 的 TI 实施方案

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Vishesh:

    我再问一次

    1.使用外部晶振时、输入信号是交流还是直流? 所需的振幅如何?

    2.下图显示的波形已替换为0 Ω。如果有任何问题、您可以帮助进行故障排除吗?

    3如果没有连接外部晶振、并且软件配置使用了外部晶振、芯片能正常工作吗? 或者它是否会尝试通过 MIPI CLK 锁定频率?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    嗨、Jimmy、

    [报价 userid="486088" url="~/support/interface-group/interface/f/interface-forum/1364158/sn65dsi86-question-about-sn65dsi86/5212153 #5212153"]

    1.使用外部晶振时、输入信号是交流还是直流? 所需的振幅如何?

    [报价]

    输入信号应进行直流耦合。 所需的振幅可在数据表中找到:

    [报价 userid="486088" url="~/support/interface-group/interface/f/interface-forum/1364158/sn65dsi86-question-about-sn65dsi86/5212153 #5212153"]2. 下图显示的波形已替换为0 Ω。如果有任何问题、您可以帮助进行故障排除吗?

    看起来时钟频率为11.51Hz。

    REFCLK 所需的频率为12MHz、19.2MHz、26 MHz、27 MHz 和38.4MHz。

    3如果未连接外部晶体振荡器并且软件配置使用了外部晶体振荡器、那么芯片能正常工作吗? 或者它是否会尝试从 MIPI CLK 锁定频率?[/QUOT]

    如果没有 REFCLK 并且软件配置为外部时钟、则芯片将无法正常工作。 您需要配置芯片以使用 DSI 时钟。 然而、只有特定的 DSI 时钟频率可用于 PLL、因此建议使用 REFCLK。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Vishesh:

    客户目前面临一个问题:当有一个外部晶体振荡器时、将软件0A 寄存器配置为从外部晶体振荡器获取 clk、并且0A 寄存器读数为0x84。 但是、客户有意删除硬件上的外部晶体振荡器、软件仍将0A 写入为0x04、但实际读取为0x05。 此 IC 是否已自动更新? 这是正常现象吗?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    除了错误寄存器之外、DSI86不应对任何寄存器进行内部更新、这种情况非正常现象。 I2C 线上还有什么其他内容可以写入 DSI 寄存器?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Vishesh:

    客户目前进行了以下黑屏实验

    先决条件:TI 芯片被连接到一个26M 的外部晶体振荡器、并且软件0x0A 被配置一个0x04的外部晶体振荡器

    1.正常启动

    将0x0A 寄存器写入0x04

    将0x0A 读取为0X84

    2.在步骤1的基础上,在以下位置测量外部时钟的波形

    1) 1)在步骤1中的正常启动下、当示波器探头指向图中所示的位置时、会出现黑屏、并且不显示图像

    2) 2)当示波器探头仍处于该位置且未松开时、器件将断电并重新启动。 设备变为黑屏、不显示图像。 晶体振荡器的波形是正常的。 此时、当抓取寄存器日志时、发现0x0A 寄存器的值已更改为0x05、如下图所示


    问题:

    1、示波器探针为什么要接触上述测试点并更改寄存器值0x0A?

    2、判断 clk 与寄存器0x0A 是否正常的依据是什么?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    它们是否使用无源或有源探头来探测振荡器输入?

    REF_CLK 规格、  

    DSI86将支持26MHz、如果 DSI86检测到有效时钟输入、寄存器0x0A 的 DP_PLL_LOCK 位将变为高电平。

    谢谢

    David

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好、David:

    目前、硬件适配器芯片使用内部晶体振荡器、并且软件上的0x0A 寄存器配置为0x09。 存在 XBL 阶段未显示的问题、打印 F0-F8寄存器时也没有异常。 当测试模式打开时、XBL 阶段中没有显示色条、但内核阶段正常亮起。 您可以帮助了解一下吗?谢谢!!!

    e2e.ti.com/.../2867.log.txt

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    嗨、Jimmy、

    您能否以 DSI86所需的频率显示 REFCLK 波形?

    尝试运行以下脚本。 这是我们使用 DSI86测试色条时使用的脚本、此脚本是在假设 REFCLK 为27MHz 的情况下设计的。 如果您使用的频率不同、请进行相应调整。  

    e2e.ti.com/.../5315.1DP_5F00_4DSI_5F00_HBR_5F00_800x600_5F00_Color_5F00_Bar.xml

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Vishesh 您好:

    感谢您发送编修。

    客户有另一个问题。 如果要设计为内部晶体振荡器、此器件的设计是什么?谢谢!!!

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    嗨、Jimmy、

    数据表中提供了设计方法。

    I2C 寄存器也可绕过该步骤:

    如果未使用 REFCLK 或 DACP/N 频率的 GPIO 选择、则软件必须在向 SN65DSI86发出任何 DSI 命令或数据包之前通过 I2C 接口对 REFCLK_FREQ、CHA_DSI_CLK_RANGE 和 CHB_DSI_CLK_RANGE 进行编程。