This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TUSB211A-Q1:信号完整性

Guru**** 2870880 points

Other Parts Discussed in Thread: TUSB212, TUSB211A-Q1, TUSB216, TUSB213

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/1371584/tusb211a-q1-signal-integrity

器件型号:TUSB211A-Q1
主题中讨论的其他器件: TUSB216TUSB213、TUSB212

工具与软件:

您好!

要执行 USB 端到端信号完整性、需要 IC SPICE/PSPICE 模型和其他支持文档。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Rajkumar:

    对于 TUSB211A-Q1的模型、我们为 TUSB212/TUSB213拥有加密的 HSPICE 模型、为 TUSB216提供了 Spectre 模型。

    您还在寻找哪些其他类型的文档? 我们还 提供了布局指南和详细介绍了测试过程的应用手册。

    请接受我朋友的请求,我可以查看如何收到这些模型。

    谢谢!

    Ryan

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Rajkumar:

    您能告诉我贵公司与 TI 签订的 NDA ID 吗? 这样、我就可以用密码保护模型文件并将它们发送出去。

    谢谢!

    Ryan

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Rayan:

    NDA ID: ICMNDADMA_5608。 如果您需要任何其他详细信息、请告知我。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Rajkumar:

    过 E2E PM 进行响应。

    谢谢!

    Ryan

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Rayan:

    我需要 IBIS AMI 模型。 您能检查一下吗、告诉我。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    我需要 IBIS AMI 模型。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Rajkumar:

    遗憾的是、我们无法为我们的 USB2转接驱动器提供 IBIS-AMI 模型、因为这些模型可以揭示有关我们器件运行的详细信息、由于采用了专利设计、可在信号通过转接驱动器时对其进行升压、因此这些模型被视为专有。 出于同样的原因、我们也无法提供模型的未加密版本。 抱歉。

    谢谢!

    Ryan

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Rayan:

    感谢您的答复。 因为我们需要在进入生产阶段之前验证我们的设计。 我们希望 IC 模型能够执行信号完整性分析。  

    由于 IC 不可用、我们想与 TI 团队共享我们的工作文件、请使用我们的共享文件确认/确保转接驱动器 IC 的信号完整性性能、您可以提供/共享相同的报告。

    请告诉我、如何共享我们的工作文件以执行信号完整性(SI)分析。   

    谢谢

    Rajkumar R

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Rajkumar:

    遗憾的是、我们目前还没有资源来执行这些仿真。 虽然我们提供这些仿真、但我们当前没有执行这些仿真的许可证。

    但是、我们的 USB2转接驱动器需要记住的一点是、我们的转接驱动器被动地集成到系统中。 这些转接驱动器不需要直接集成到 USB2数据通道布线中即可产生影响、我们的转接驱动器只需触摸布线即可检测信号何时为 HS 信号、并将电流注入信号。 如果实现后转接驱动器没有预期的效果、则可以将其消除、而无需担心重新设计系统布局。

    此外、您还可以使用我们的转接驱动器 EVM 之一、查看我们转接驱动器在 USB2信号上的性能、了解它们的性能、并确定性能是否达到预期。

    再次抱歉、无法在我们这边提供仿真。

    谢谢!

    Ryan