This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] UCD3138A:UCD3138ARGCR

Guru**** 2941190 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/1374736/ucd3138a-ucd3138argcr

器件型号:UCD3138A

工具与软件:

你(们)好  

我通过电流传感器提供差分电压输出 EADC 引脚的差分引脚 . 我需要计算微控制器的总 EADC 误差计算值。 您能否提供一个用于计算总 ADC 误差的公式。 和 ADC 计数计算。

 部件号:UCD3138ARGCR。  

对于单端 ADC 引脚、I 使用以下公式计算了总误差。 我想从您这边得到正确的公式。

数据表中的值

ADC12 INL 积分非线性、终点 –3.9  ±2  4.5 LSB

ADC12 DNL 差分非线性(2)  -0.8/+2.4 LSB (典型值)

公式、

TUE = SQRT (INL^2+DNL^2)