This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] SN65LVDS108:结温限值?

Guru**** 2815875 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/1374659/sn65lvds108-junction-temperature-limit

器件型号:SN65LVDS108

工具与软件:

您好!

我想知道此器件的结温限制是多少。 我能够在线找到规格: https://www.ti.com/general/docs/suppproductinfo.tsp?distId=10&gotoUrl=https%3A%2F%2Fwww.ti.com%2Flit%2Fgpn%2Fsn65lvds108 显示"自然通风条件下的温度"限制为85°C。 很难相信这也代表了此器件的结温限值。

谢谢!

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好、Joshua:

    我将向我们的数据库提出请求、看看我们是否能提供更多的信息。

    这可能需要长达两周的时间。 感谢您的耐心。

    我将关闭此帖子、并在以下链接中提供我从该器件获得的任何热性能信息:

    SN65LVDS108:热阻、结至外壳和/或结至电路板?

    此致、Amy