This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] DP83867IR:共模电压超出规格问题

Guru**** 2933630 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/1374699/dp83867ir-common-mode-voltage-exceed-spec-issue

器件型号:DP83867IR

工具与软件:

大家好、团队成员:

根据客户反馈、共模电压输出超过50mV (84mV)、这可以解决为修改硬件电路吗?

您能在此处帮助提供您的专业建议吗? 提前感谢。

BRS、

Francis

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Francis:

    感谢您提交问题。 您能否分享原理图、目前是否存在任何功能问题? 此问题是如何发现的?

    此致、

    Alvaro