This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] DP83869HM:100Base-TX 到1000Base-X

Guru**** 2931100 points

Other Parts Discussed in Thread: DP83869HM

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/1375004/dp83869hm-100base-tx-to-1000base-x

器件型号:DP83869HM

工具与软件:

您好!

我已经在电路板上使用 DP83869HM、通过从一种功能模式切换到另一种功能模式来执行"1000Base-T 转1000Base-X"和"100Base-TX 转100Base-FX"操作。

我需要执行"100Base-TX to 1000Base-X"操作、但这种模式似乎并不出现在各种功能模式中。 是否可以使用此组件、如何配置它?

提前感谢您的支持。

Pascal

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Pascal:

    恐怕对于 DP83869HM、这是不可能实现的、铜缆和光纤接口必须相同的速度。

    此致、

    Alvaro