This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] Ethernet-SW:用于以太网供电的芯片组

Guru**** 2531950 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/1374827/ethernet-sw-chipsets-for-power-over-ethernet

器件型号:以太网软件

工具与软件:

您好!

      仔细研究这个主题、寻找用于单线对以太网和以太网供电的组件。 请告知。

谢谢。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Srinivas:  

    您是指 PoDL (数据线供电)吗? 您应该能够使用 我们的任何单线对 T1器件(DP83TG720和 DP83TC81x)。

    此致。

    Melissa

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Melissa、

         感谢您提供信息。 有。 我是指数据线路供电(PoDL)。

    查看数据表、但有一个简短的问题、推荐的器件直接提供 PoDL 或一些附加电路。

    谢谢你。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Srinivas:

    需要一些额外的电路来通过数据线供电(以红色圈出):

    您也可以参考以下参考设计:

    1. https://www.ti.com/tool/TIDA-020061

    2. https://www.ti.com/tool/TIDA-020060 

    此致、

    Melissa