This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TCAN1145-Q1:SWE 计时器

Guru**** 2539500 points
Other Parts Discussed in Thread: TCAN1145-Q1

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/1375479/tcan1145-q1-swe-timer

器件型号:TCAN1145-Q1

工具与软件:

嗨、团队:

我的客户想 知道我们 在 TCAN1145-Q1上添加 SWE 计时器功能的原因、这对系统有什么优势吗? 因为客户刚刚从 TJA1145迁移到 TCAN1145-Q1、并且 TJA1145似乎没有 SWE 计时器。

您能否提出一些意见? 谢谢。

此致、

Ivy

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Ivy:

    SWE 计时器是一种失效防护功能、可确保在 MCU 出现问题时系统将进入其最低功耗模式(收发器处于睡眠模式、INH 关闭)。 例如、如果 MCU 处于无限循环中、并且在 CAN 总线上发生唤醒事件后无法将收发器驱动至正常模式、则没有 SWE 计时器的系统将无限期地保持在此有效待机状态、因为即使系统的其余部分处于低功耗模式、系统的其余部分也没有响应并且消耗过多的电流。 在这种情况下、通过使用 SWE 计时器、收发器会自动将本地节点置于睡眠模式、以更大限度地减少此故障对系统的功率影响。  

    如果您有任何其他问题、请告诉我。  

    此致、  
    Eric Schott