This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TIC12400-Q1:睡眠模式期间 VDD 关闭

Guru**** 2931100 points

Other Parts Discussed in Thread: TIC12400-Q1

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/1374870/tic12400-q1-vdd-off-during-sleep-mode

器件型号:TIC12400-Q1

工具与软件:

尊敬的团队:

您能否 确认当 TIC12400-Q1自主扫描其输入并使用 INT 引脚为系统创建唤醒信号时、VDD (3.3V)是否可以关闭? 偏差方是否有任何问题?

主机 MCU 处于超低功耗模式、且大多数开关稳压器都处于关闭状态。  

此致、

Markus

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Markus:

    我认为在数据表的第 8.3.9.3节"微控制器唤醒"中提到了这一点。"TIC12400-Q1器件和微控制器均不支持 VDD、也不支持 SPI 通信。 但 TIC12400-Q1中的开关状态监控仍处于激活状态。"

    图8-9显示如何实现这一点。 希望这有助于澄清!

    -Amy

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Amy、

    非常感谢您为我指明正确的章节。

    此致、

    Markus

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Markus:

    当然、如果您有任何其他问题、请联系我们。

    此致、Amy