This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TUSB214:SI (信号完整性)仿真参数

Guru**** 2919690 points

Other Parts Discussed in Thread: TUSB214, TUSB214EVM

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/1373580/tusb214-parameters-for-si-signal-integrity-simulation

器件型号:TUSB214

工具与软件:

您好、Ryan:

由于我们的 PCB 尺寸很大并且布线太长、我们的团队计划进行 SI (信号完整性)仿真。

我们的 SI 团队需要<的参数 容许的插入损耗和迹线损耗的限制  >、

对于 TUSB214、您是否有这些参数值、或者您是否可以提供  您认为 对我们的 SI 仿真有帮助的其他信息。

 

此致

Lisa

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Lisa、您好!

    对于仿真、我们只有加密的 HSpice 模型。 这是否足够?

    至于其他信息、我们提供了一份实现指南、其中详细介绍了一些预期增益、具体取决于所使用的设置以及这些设置可以支持的距离。

    此外、您还可以通过 TI.com 订购 TUSB214EVM 并将其实施到系统中、然后查看是否生成了所需的结果。

    谢谢!

    Ryan

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Ryan:

    感谢您的分享。

    对于 HSpice 模型、我会首先与我们的 SI 团队进行核实、顺便说一下、 如果加密的 HSpice 模型有用、我如何获得它?

    对于 EVM、我认为优先级较低、目前我们的高优先级是信号仿真、然后可以光绘出。  

    此致

    Lisa

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Ryan:

    我们的 SI 团队反馈、在这个阶段、他们无法使用 HSpice 模型进行仿真、

    它们需要高优先级的可容忍插入损耗、包括 IC 到 IC、IC 到连接器。

    此致

    Lisa

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Lisa、您好!

    遗憾的是、我们没有任何其他方法来测量或仿真该 IC。

    您的客户是否在寻找转接驱动器可补偿多少损耗? 或者他们是否正在尝试模拟转接驱动器如何改善其信号? 如果 HSpice 模型不能满足其需求、那么我们的下一个最佳建议是仔细阅读实施指南、以了解我们的转接驱动器如何改善信号、或测试我们的 EVM 之一。 抱歉。

    如果您有任何其他问题、敬请告知。

    谢谢!

    Ryan

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Ryan:

    我想在这个阶段、我们的 SI 团队正在尝试 寻找转接驱动器可以补偿的损耗。

    此致

    Lisa

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Lisa、您好!

    在实现指南中提供了一个表格、记录了添加转接驱动器时可添加到系统的增益量:

    这至少应该能说明我们的转接驱动器在系统中可以补偿的损耗量。

    谢谢!

    Ryan

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Ryan:

    感谢您的分享、一旦我收到来自 SI 团队的回复、我将向您提供反馈

    此致

    Lisa

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Lisa、您好!

    好的、听起来不错。 感谢您的更新。

    谢谢!

    Ryan