This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TIOL112:24V DAQ IO

Guru**** 2933630 points

Other Parts Discussed in Thread: TIOL112, TIOS102

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/1375260/tiol112-24v-daq-io

器件型号:TIOL112
主题中讨论的其他器件: TIOS102

工具与软件:

您好:

我们正将 TIOL112视为 DAQ (支持24V 电压)的通用 DIO。 您认为这种方法存在任何问题吗? 这里的想法是、有一个引脚可以用于输入、输出高侧驱动、输出低侧驱动、并具有所有保护和电流限制功能。 您是否会推荐任何其他解决方案/器件?

一个相关的问题:是否有任何带电流限制功能的低侧驱动器芯片(在导通时对电源短路的情况下)?  

谢谢!

Pramod。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Pramod:

    根据您的描述、TIOL112应该可以在这个应用中工作。  TIOS102是一种类似的器件、通常用于不需要 IO-Link 通信的 DIO 应用、您可能也有兴趣使用它。  它们引脚对引脚兼容、TIOS102具有集成上拉或下拉电流、以便在未主动驱动时将输出保持在已知电势。  TIOL112没有这个并且当驱动器被禁用时、输出为 Hi-Z。

    此致、

    Jonathan