Other Parts Discussed in Thread: PCA9306-Q1
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
器件型号:PCA9306-Q1 工具与软件:
团队成员、您好!
关于 PCA9306-Q1、我们使用它 将 SMI 从1.8V 传输到3.3V、如下所示的设计。
测试结果表明、 输入 SMI 的上升时间可以满足此规格:2.4ns、μ s、但输出信号的上升沿变为非常平缓、55ns。
我想知道是设计问题还是芯片问题。
谢谢!