This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TS3DV642-Q1:通过 CEC 和 HPD 进行数据

Guru**** 2834465 points

Other Parts Discussed in Thread: TS3DV642-Q1

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/1375563/ts3dv642-q1-data-over-cec-and-hpd

器件型号:TS3DV642-Q1

工具与软件:

是否可以通过 CEC 和 HPD 引脚发送@2.5GHz 的 CSI 数据? 数据表仅显示随附接头中所示的时钟。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    是的、 TS3DV642-Q1的6个通道在功能上是等效的、可以任意以方式使用任何顺序的差分和单端信号。

    谢谢

    David