This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TCA9539-Q1:关于开关端口问题

Guru**** 2522770 points
Other Parts Discussed in Thread: TCA9539-Q1

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/1374439/tca9539-q1-about-switching-port-issue

器件型号:TCA9539-Q1

工具与软件:

您好、支持团队

我们的客户 TCA9539-Q1有两个问题:

问题1:关于 I/O 扩展器端口到端口切换最大速率?

Q2:可能的 I2C 微调是否会影响开关端口速率?

因为它会影响我们的软件任务过程

如有任何建议、请告知我。

谢谢!

此致、

Lawrence

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    端口的切换速度可与写入输出寄存器的速度一样快、即速度受 n ü I²C 主站的限制。

    您要尝试解决的实际问题是什么? SPI 控制的移位寄存器或 PWM LED 驱动器可能是更好的解决方案。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Lawrence:

    感谢您的提问。 请告诉我,克莱门斯是否回答了你的问题?  

    此致、

    Tyler

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Clemens

    感谢您的回复。如果我们发出 I2C 封装、逻辑电平从低电平到高电平需要多少次?

    如有任何建议、请告知我。

    谢谢!

    此致、

    Lawrence

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    对于寄存器写入三个字节、每字节9位、忽略启动/停止条件以及400kHz 时钟、将产生大约14kHz 的速率。 由于软件开销、实际速率可能较低、并且无法轻松控制。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Lawrence:

    谢谢您的回复、如果我们发出 I2C 封装、需要多少个从低电平到高电平的逻辑电平时间?

    您的问题到底是什么?  

    此致、

    Tyler