This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TCA9539:tca9539

Guru**** 2511985 points
Other Parts Discussed in Thread: TCA9539

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/1375125/tca9539-tca9539

器件型号:TCA9539

工具与软件:

我的 SDA 和 SCL 线的电平为3.3伏、而 TCA9539的电压为1.8伏。 这是可行的,但我不知道是否有风险和损害。 数据表尚不清楚其是否可接触。 可以帮帮我吗? 谢谢

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    嘿、Frederic、

    该实现没有问题。 只要低于5V 的建议运行条件、施加到 SDA/SCL 引脚上的电压就可以高于 VCC。

    此致、

    插孔  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    谢谢 Jack。 是否可能有一个文档进行确认。 我真的需要它。 数据表未指定这一点。 谢谢

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Frederic,  

    数据表中的建议运行条件如下:  

    建议只将 SDA/SCL 设置为最高 VCC。 但是、注释(1)指出、如果 SDA/SCL 高于电源电压、则会导致 Icc 增加。 尽管会导致 ICC 增加、但除非 SDA/SCL 上的电压超过绝对最大值条件、否则我不怀疑器件会损坏。  

    SDA/SCL 上的电压高于 VCC 时、也未对该器件进行验证。 数据表未以这种方式保证器件的运行和电气特性、但这种实现方式可能起作用。  

    此致、

    Tyler