This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TFP410:Sil164CTG64的替代品

Guru**** 2928980 points

Other Parts Discussed in Thread: TFP410

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/1374844/tfp410-replacement-for-sil164ctg64

器件型号:TFP410

工具与软件:

您好!

客户正在考虑将 Sil164CTG64替换为 TFP410PAP。

您是否会推荐其他器件?

客户存在以下关于 TFP410的问题:

  1. 更高功耗: TFP410数据表指示比 Sil164CTG64的功耗更高。 是否有任何特定的操作条件可能影响这一点?
  2. 内部寄存器兼容性: 我们要求与现有的 Sil164寄存器组兼容以实现平稳过渡。 您能否确认 TFP410和 Sil164之间的寄存器兼容性级别?
  3. 其他特性/差异: TFP410和 Sil164之间是否有任何我们应该意识到的其他特性或显著特征差异?
  4. 停产(EOL)计划: 您能否分享 TI 当前 TFP410的停产(EOL)时间表?

BR、
Stefan

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    [报价用户 id="329388" url="~/support/interface-group/interface/f/interface-forum/1374844/tfp410-replacement-for-sil164ctg64 "] 更高功耗: TFP410数据表指示比 Sil164CTG64的功耗更高。 是否有任何可能影响这一点的特定运行条件?

    遗憾的是、没有降低功耗的运行条件、因为输入的分辨率会影响功耗。 分辨率越低功耗越低。 您使用的分辨率是多少? 我可以使用您计划使用的分辨率在实验中收集一些数据。  

    [报价用户 id="329388" url="~/support/interface-group/interface/f/interface-forum/1374844/tfp410-replacement-for-sil164ctg64 "] 内部寄存器兼容性: 我们要求与现有的 Sil164寄存器组兼容以实现平稳过渡。 您能否确认 TFP410和 Sil164之间的寄存器兼容性级别?

    如数据表中所示、该寄存器兼容性很高。

    SIL164

     

    TFP410

    [报价用户 id="329388" url="~/support/interface-group/interface/f/interface-forum/1374844/tfp410-replacement-for-sil164ctg64 "] 其他特性/差异: TFP410和 Sil164之间是否有任何其他特性或显著的特征差异我们应该注意?[/QUOT]

    它们在实施上应该非常相似、没有明显的差异

    [报价用户 id="329388" url="~/support/interface-group/interface/f/interface-forum/1374844/tfp410-replacement-for-sil164ctg64 "] 停产(EOL)计划: 您能否分享 TFP410的 TI 当前停产(EOL)时间表[/QUOT]

    我正在研究这个问题,我会尽快回复你

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    嘿 Stefan、

    目前还没有停产此器件的计划。 谁是该项目的客户?