This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] DS08MB200:传播延迟

Guru**** 2963650 points

Other Parts Discussed in Thread: DSLVDS1047, DS08MB200

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/1375948/ds08mb200-propagation-delay

器件型号:DS08MB200
主题中讨论的其他器件:DSLVDS1047、

工具与软件:

团队成员、您好!

数据表上的传播延迟为2.5ns (最大值)。

该延迟是否适用于多路复用器和缓冲器电路?

此致、
Kei Kuwahara

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Kei、

    传播延迟是器件的总延迟时间、这将包括器件内部的每个功能(多路复用器、缓冲器等)  

    DS08MB200数据表缺少一个图表、而我们的大多数其他数据表中都缺少这个图表来加以说明。 例如、请参见 DSLVDS1047数据表:

    DSLVDS1047 3.3V LVDS 四通道高速差动线路驱动器数据表 (参阅第10页、图20)

    希望这有助于澄清、请联系其他问题。

    此致、Amy Weatherby