This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LMH0397:输出错误

Guru**** 2782635 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/1376237/lmh0397-output-error

器件型号:LMH0397

工具与软件:

e2e.ti.com/.../E300-_5F00_-027_5F00_0397_5F00_ASI1.pdf

我们再次调试第一个版本、但输出异常、没有输出。 对于原理图设计、您有什么建议? 对故障原因有何建议?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Ping:

    那么您是指75欧姆电缆驱动器输出还是100欧姆输出?  

    建议删除 VD9和 GDT4。 然后、在本例中、器件应充当电缆均衡器、并预期在 SDI_RX1p 和 SDI_RX1n 上看到100 Ω 输出。 请注意、R330和 R331未加载、因此器件能够在均衡器模式下工作。

    此致、Nasser