This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] DS160PR810:使用光纤传输 PCIe 信号

Guru**** 2914580 points

Other Parts Discussed in Thread: DS160PR810

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/1375832/ds160pr810-using-fiber-optic-to-transmit-pcie-signals

器件型号:DS160PR810

工具与软件:

您好、TI 团队:

   我们 想要 设计硬件板、以通过 DS160PR810实现 PCIe x8长距离变换; TX 链路是 CPU ->  DS160PR810 -> 光纤-> DS160PR810  -> FPGA;Rx

链路是 FPGA -> DS160PR810 ->光纤-> DS160PR810  -> CPU;我们希望实现 PCIe Gen2 x8、、但现在只能  在 Windows 设备管理器上实现 PCIe Gen2 X1、而变换系统则不然

稳定;我们想知道设计 链接是否已校正? 如何配置 DS160PR810以 实现 PCIe Gen2 x8?

  非常感谢, 期待您的答复  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    通常、我们不建议级联多个或两个转接驱动器(如您在信号路径中所示)。 这是因为这会影响信号性能。

    此外、PCIe 应用中还有链路训练。 在这种情况下、转接驱动器在线性区域中更像模拟缓冲器。 典型的光学模块基于 NRZ、不让链路训练完成。 要强制转接驱动器在非线性或 NRZ 模式下运行、请将 RX_DET 设置为 L0 (即禁用 PCIe Rx 检测状态机)。

    此致、Nasser