This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] DS25BR100:带有 Cat5e 电缆的4通道 LVDS 信号

Guru**** 2847400 points

Other Parts Discussed in Thread: DS25BR100

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/1375291/ds25br100-4-channel-lvds-signal-with-cat5e-cable

器件型号:DS25BR100

工具与软件:

我正在设计一个电路板、它使用 DS25BR100驱动 DS92LV16TVHG 的1.28Gbps LVDS 信号、并将其发送到另一电路板上的 DS92LV16TVHG。 两块电路板之间使用50cm Cat5e 以太网电缆。
根据 www.ti.com/.../ds25br100.pdf 第7页的图1、1.28Gbps 信号似乎没有问题。 但是、终端用户已指定此电路板上四对 Cat5e 电缆中的每一对都应具有独立的1.28Gbps LVDS 信号。 在这些条件下、是否可以通过全部四个通道传递1.28Gbps LVDS 信号而不会出现问题? 我个人担心 LVDS 信号可能会因信号对之间的串扰而无法正确传输。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    樱井山问候语

    该器件适用于在每个通道上以高达3.125Gbps 的速率运行。 我们通常期望每个通道之间的隔离至少为40dB。 此外、尚未报告与此器件存在串扰相关的问题。 因此、我们不会看到在每个通道上以1.28Gbps 运行该器件时出现问题。 请注意、串扰也会受到 PCB 布局或连接器的影响。

    此致、Nasser

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Nasser:

    > 请注意,串扰也会受到 PCB 布局或连接器的影响。

    我也很关注这一点。 而且我知道 Cat5a 电缆是串扰影响最大的地方。 一个原因是它的频率比正常以太网通信高10倍、另一个原因是所有四个对都用于独立 LVDS 通信。 如果只使用一对电缆、我就不会那么担心 Cat5e 电缆的影响。

    Cat5e 电缆的近端串扰(次要)在100MHz 处为35.3dB。 根据 TIA/EIA-568的规定、频率为 fMHz 时的下一个值为 next (100)-15log (f/100)、这意味着1280MHz 处的值为负。
    但是、该值基于100m 的电缆长度、因此不清楚电缆长度为50cm 时如何变化。

    "你知道什么?

    此致、  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Hiroshi、

    50cm 距离较短、但同时干扰源和传入信号也更强。 因此很难预测。

    这一切取决于 SNR 和接收器灵敏度。 我认为、如果我们的目标是 SNR 至少为15dB、这应该可以为我们提供良好的裕度、从而接收无差错的数据。  

    此致、Nasser