This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] DP83826I:LED 引脚 Strap 配置时的电路图

Guru**** 2546180 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/1373956/dp83826i-circuit-diagram-when-strapping-led-pins

器件型号:DP83826I

工具与软件:

大家好、团队成员:

客户将在基本模式下使用它。
您能否提供用于搭接 LED 引脚的电路图?
我想知道 Strap 配置为低电平和高电平的情况。

我已阅读了数据表中的以下文本、但我想了解更多具体信息。
"在基本模式下、LED 极性将始终为低电平有效。 如果 LED 引脚必须自举为低电平、则应使用与 LED 串联的1 kΩ 上拉电阻器和5 kΩ 下拉电阻器。 这将导致自举选择0。 请注意、使用较高的电阻可能会降低 LED 的亮度。"

此致、

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、

    我明白这如何令人困惑、在基本模式下、LED0始终以低电平有效的方式运行。 LED0的默认状态为"1"、该状态启用了自动协商。 如有需要、则无需额外的自举。 要将 LED0设置为"0"、请禁用自动协商(不建议这么做)、请参阅下图。 请注意、我使用的是1.5kΩ PD、而不是数据表建议的5kΩ

    此致、

    Alvaro

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Alvaro-San:

    感谢您的回答。

    1kΩ 串联电阻值可能影响 LED 的驱动。

    您能告诉我改善这一点的最佳方法吗?

    例如、
    -降低串联电阻值。 它可以有多小?
    -使用 FET
    -其他

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、

    我可以问客户为什么一开始就要禁用自动协商功能吗?

    只要引脚上的电压低于0.6V、它就会进入模式0。

    图1 - 数据表中电气特性部分的自举直流特性

    此致、

    Alvaro

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Alvaro-San:

    我知道自协商非常灵活、但我不认为它只有优势。
    用户是否应该意识到存在任何缺点?
    请告诉我是否有任何情况下应禁用自动协商。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、

    是的、一切都有优缺点。 启用了自动协商后、建立链路需要稍长的时间(在毫秒范围内)、但可以确保链路更加稳定。 强制速度(自动协商禁用)的用例是利基、因为链接的两端都需要以相同的速度进行强制。

    如需更多信息、请参阅此常见问题解答

    此致、

    Alvaro

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Alvaro-San:

    感谢您的回答。

    我能够理解、启用自动协商是一种常规做法。

    我将关闭本例。