This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] DS10BR254:2个还是4个输出?

Guru**** 2897200 points

Other Parts Discussed in Thread: DS10BR254, SN65LVDS104

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/1376050/ds10br254-2-or-4-output

器件型号:DS10BR254
主题中讨论的其他器件: SN65LVDS104

工具与软件:

尊敬的专家:

 

图片在数据表中,我很困惑,有 一个1 : 2 LVDS 中继器(两组)?

我们的应用只有 一个输入源、但我们希望有四个输出。 如下所示

器件 DS10BR254可以正常工作?

此致、

韦恩

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    DS10BR254有两个输入、但只能有一个输入处于活动状态:

    SN65LVDS104将是普通1:4中继器、但它仅运行400Mbps。 对于更高的速度、DS10BR254是最便宜的解决方案。