This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TDP142:CEC/I2C 总线转换器

Guru**** 2839060 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/1374866/tdp142-cec-i2c-bus-translator

器件型号:TDP142

工具与软件:

我们在寻找 CEC 至 I2C 转换器芯片、并且我们知道 NXP 的 TDA9950。 我们无法获取更多详细信息或产品状态。
我们非常感谢您的反馈、因为我们的主机处理器不支持您的反馈、您可以从中找到适合 CEC 功能的部件。
https://media.digikey.com/pdf/data%20sheets/nxp%20pdfs/tda9950.pdf 

TI 是否具有此类  CEC 至 I2C 转换器芯片?  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!  

    请参阅  CEC 至 I2C 转换器上的此 e2e 主题 e2e.ti.com/.../msp430f20x2-as-cec-to-i2c。

    谢谢

    David

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!  


    如参考链接中所述、这是通过使用不同的微控制器来实现的。 除了使用不同的控制器之外、还有其他可行的选择吗? (CEC 到任何类型的转换器)  


    既然我们的现有处理器目前不具有此功能、是否有现成的可用作 CEC 转换器的组件? 您能帮我实施 CEC 转换器吗?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    很遗憾、我们的产品系列中没有专用的 CEC 至 I2C 转换器。

    谢谢

    David

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 David:  

    您是否有其他解决此问题的建议?  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Chisto、您好!

    很抱歉、我们没有  CEC 至 I2C 转换器芯片。 但是、我们可以使用 MCU (例如 MSP430和 M0)实现 CEC 至 I2C 桥接器功能。 也许它对您来说也是一个不错的选择。

    具有 MSP430的 CEC 至 I2C 桥接器的应用手册:

    e2e.ti.com/.../CEC_2D00_to_2D00_I2C-Bridge-With-the-MSP430.pdf

    包含 MSP430的 CEC 至 I2C 桥接器的应用代码:  

    e2e.ti.com/.../slaa377_5F00_CEC-code-with-MSP430.zip 

    并且我已经根据 MSP430的应用手册使用 MSPM0完成了 CEC 至 I2C 桥接器代码的草稿版本。 此代码需要您自行进行测试。

    e2e.ti.com/.../CEC-to-I2C-bridge_5F00_with-M0L1306_5F00_draft-version.zip

    此致、

    Janz Bai