This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TUSB8044A:TUSB8044A 对主机操作系统有任何要求吗?

Guru**** 2925550 points

Other Parts Discussed in Thread: TUSB8044A

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/1374099/tusb8044a-does-tusb8044a-have-any-requirements-for-the-host-operating-system

器件型号:TUSB8044A

工具与软件:

你(们)好

、集线器使用 TUSB8044A 芯片 集线器可以在 Windows 基础上正常工作。  将同一台主机升级到 Linux 后、

有时、无法识别外设。 对 Linux 系统版本有任何要求吗?

我们的 Linux 版本可能较低、Ubuntu 16.04

谢谢!

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Benson:

       您是否可以使用较新版本的 Linux? TUSB8044A 使用 Windows 或 Linux 系统中的通用集线器驱动程序。

    此致

    Brian

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Brian

    您能否帮助确认支持的 Linux 版本、无论是否支持16.04、这个问题在很长一段时间内让我们感到困惑

    非常感谢!

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Benson:

      Ubuntu 22.04 应该可以正常工作。

    此致

    Brian

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Brian  

    感谢您的支持!