This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] DS100RT410:如何在 DS125DF410型号中禁用 DFE。

Guru**** 2885260 points

Other Parts Discussed in Thread: DS125DF410, DS125RT410

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/1375773/ds100rt410-how-to-disable-dfe-in-ds125df410-model

器件型号:DS100RT410
主题中讨论的其他器件:DS125RT410、DS125DF410

工具与软件:

您好!

我一直在玩 DS125RT410 ibis 模型,并不断获得非常长的仿真时间和疯狂的结果。 如果我使用  DS125DF410 ibis 模型、我会得到看似合理的结果、仿真速度可达10倍或更快。 我在文档 TI_DS1xxDF410_IBIS_AMI_DFE 的版本 4中看到、"添加了通过禁用 User_Guide 将该模型配置为 DS1xxRT410器件的说明。"

但这些说明似乎已被删除。 由于 TI_DS1xxDF410模型的工作效果非常好、您能告诉我如何在禁用 DFE 的情况下使用它。

谢谢!

John

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 John:

    您可以使用 DS1xxDF410 IBIS-AMI 模型模拟 DS1xxRT410、方法是设置 DFEAdaptt = 0和 DFETap1 -- DFETap5 = 0。 这有效地禁用了 DFE、使得重定时器模型等同于 DS1xxRT410。

    此致!

    卢卡斯