This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] DP83867IR:当所有快速链路检测模式均为默认模式时建立链路

Guru**** 2943430 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/1374442/dp83867ir-link-establishment-when-all-fast-link-detect-modes-are-default

器件型号:DP83867IR

工具与软件:

大家好、团队成员:

在配置(strap)上启用了快速链路检测。
但是、配置寄存器3 (CFG3)(地址0x001E)的默认值均为默认值。
在这种情况下、将在什么模式下建立链路?
如果信息不足、请告知我。

此致、

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、

    我认为这里可能会有一些小的困惑。 快速链路检测不是配置(strap)选项。 DP83867的64引脚 PAP 型号具有 strap 配置选项、可在 CRS 引脚上实现快速链路压降。 这是另一个功能。 快速链路检测完全通过寄存器访问(0x1E)进行配置、如您所述。

    此致、

    Alvaro

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Alvaro-San:

    感谢您的答复。

    如您所说、最新数据表显示快速链路丢弃。

    但是、客户参考的旧数据表显示快速链路检测。

    快速链路断开是否正确?

    我已附加旧的数据表。

    e2e.ti.com/.../dp83867ir_5F00_.pdf

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、

    我明白这会令人产生误导。 更正了拼写错误。 请务必使用数据表的最新版本。

    此致、

    Alvaro