This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] ESD2CAN24-Q1:CAN 和 CAN FD 的区别

Guru**** 2905430 points

Other Parts Discussed in Thread: ESD2CANFD24, ESD2CAN24-Q1, ESD2CANFD24-Q1

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/1374878/esd2can24-q1-difference-between-can-and-can-fd

器件型号:ESD2CAN24-Q1
主题中讨论的其他器件:ESD2CAN24ESD2CANFD24、、 ESD2CANFD24-Q1

工具与软件:

大家好、团队成员:

我们比较 ESD2CAN24-Q1和 ESD2CANFD24-Q1。 根据数据表、我们没有发现 ESD2CAN24和 ESD2CANFD24之间的规格或数据差异过大、我们想了解哪个值是 ESD2CANFD24支持 CAN FD 的关键规格?

由于我们的 PCB 为 ESD 生产 TVS 保留了 SC-70封装、我们还想知道 ESD2CAN24是否可以支持 CAN FD 通信?

谢谢!

此致!

Frank

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    CAN FD 使用更高的数据速率、因此"FD"二极管具有更低的电容、可实现更高的信号带宽。

    以下是工作电压至少为24V 且电容较低的二极管列表: ti.com/interface/diodes/esd-protection-diodes/products.html#1498=Automotive&3285=24;36&1516typ=0.13;2.5
    SC-70封装中没有。

    如果 CAN 总线的总电容足够低、则可以使用电容更高的二极管。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Frank、  

    为了补充 Clemens 所说的内容、ESD2CAN24-Q1和 ESD2CANFD24-Q1之间的主要区别是电容、ESD 额定值和浪涌电流。 我在下面提供了一个表格、用于对两者进行比较。 此外、ESD2CAN24-Q1采用 SOT-23和 SC-70封装。  

    器件中 ESD2CAN24-Q1 ESD2CANFD24-Q1
    通道数 2. 2.
    双向/单向 双向 双向
    工作电压(Vrwm) 24V 24V
    钳位电压 35V @ 16A TLP 36V @ 16A TLP
    电容(pF) 3PF 2.5pF
    IEC 61000-4-2 (接触/空气)(kV) 30kV/30kV 25kV/25kV
    IEC 61000-4-5 (浪涌) 5.7A. 3.5A
    最大漏电流    50nA 50nA
    封装标识符 SOT-23、SC-70 SOT-23

    如果您有任何问题或评论、请告诉我。  

    此致!

    McKenzie

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    大家好、Clemens 和 McKenzie、

    感谢您的答复。

    好奇、为什么 CAN FD 器件没有 SC-70封装?

    我们在 PCB 上保留了 SC-70布局、或者我们是否可以将 ESD2CAN24应用于 CAN FD 网络?

    谢谢

    此致!

    Frank

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Frank、  

    是的、您可以将 ESD2CAN24用于 CAN FD 网络。 我在进行此器件定义时并不清楚、因此我不完全确定 CAN FD 器件不在 SC-70封装中的原因。  

    此致!

    McKenzie