This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] SN65HVD231:在低功耗模式下的电流消耗增加。

Guru**** 2513185 points
Other Parts Discussed in Thread: SN65HVD231

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/1375092/sn65hvd231-current-draw-increases-in-low-power-mode

器件型号:SN65HVD231

工具与软件:

我将 SN65HVD231用作 ARM Cortex-M3上两个 CAN 通道的 CAN 收发器。  奇怪的是、当我将每个收发器的 RS 引脚拉至高电平以将其置于睡眠模式时、电流消耗会增加。

尽管数据表显示总线引脚处于高阻抗状态、但如果我断开 CAN-H 和 CAN-L 与收发器的连接、那么在应该处于睡眠模式时、电流消耗会下降。

由于 D 和 R 引脚应默认为逻辑高电平、因此我将微控制器的相应引脚置于高阻抗模式、但这没有帮助。

您能否说明什么可能导致电流消耗增加?

谢谢!

Jon Hanson

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Jon、

     根据设计、SN65HVD231在睡眠模式下具有高阻抗总线状态、驱动器和接收器均被禁用、您的意思是它消耗的电流比高速模式更多? 电流电平是多少? VCC 是否仍然通电?  

    此致、

    Sean

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    问题似乎在其他地方。  当我省去所有其他电路时、收发器在睡眠模式下消耗的电流不会增加。  我将关闭该表单。