This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TCAN337:1M 位宽规格

Guru**** 2652555 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/1375704/tcan337-1m-spec-for-bit-width

器件型号:TCAN337

工具与软件:

你(们)好

因为数据表仅显示2M 和5M 规格。

您能分享一下1M 规范吗?

BRS

Brian

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Brian、您好!

    2Mbps 规范将适用于任何2Mbps 或更低的数据速率。 2Mbps 的时序对称值和位宽变化(以 ns 为单位)可用于1Mbps 应用。  

    请注意、收发器不一定知道所使用的数据速率。 这些参数中有许多来自 CAN 标准要求、这些要求为支持更低或更高数据速率的收发器指定了不同的值。 我们已包括针对我们器件的这两组要求、所以在大多数情况下、预计两个时序中会更加严格、尽管实际只测试了数据表中的值和测试参数。  

    如果您有任何其他问题、请告诉我。  

    此致、  
    Eric Schott