This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LMH0070:LMH0070SQE/NOPB

Guru**** 2679605 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/1376508/lmh0070-lmh0070sqe-nopb

器件型号:LMH0070

工具与软件:

您好!

对于 SD-SDI 接口 IC LMH0070SQE/NOPB、在 LVDS 开关特性表中、 TxCLKIN 周期(TCIP)参数典型值为"2T"

这里的"T"表示什么?

对于"TxCLKIN 高电平时间(tCIH)"和"TxCLKIN 低电平时间(TCIL)"参数、最小值、典型值和最大值也以"T"基准给出。

数据表中未提供"T"表示的内容。 请提供详细信息。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Shiva:

    请注意数据表中的图2。 这是时钟高电平时间或时钟低电平时间(Tcih 和 Tcin)。

    此致、Nasser