This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] DP83TG720R-Q1:DP83TG720RWRWATQ1

Guru**** 2652575 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/1375675/dp83tg720r-q1-dp83tg720rwrhatq1

器件型号:DP83TG720R-Q1

工具与软件:

您好、TI 团队:

由于我们计划使用25MHz 振荡器作为 DP83TG720R 的输入时钟源、我们想知道 应该使用哪个电源轨为 振荡器供电?

XI 引脚上的最大输入电压电平是多少?

提前感谢您。

此致、

Mehdi

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Mehdi、您好!

    [报价 userid="46868685" url="~/support/interface-group/interface/f/interface-forum/1375675/dp83tg720r-q1-dp83tg720rwrhatq1由于我们计划使用25MHz 振荡器作为 DP83TG720R 的输入时钟源、因此我们想知道 应该使用哪个电源轨为 振荡器供电?

    我建议为振荡器使用单独的电压电源。 我认为它以前没有经过直接与电源连接的测试。  

    [报价 userid="468685" url="~/support/interface-group/interface/f/interface-forum/1375675/dp83tg720r-q1-dp83tg720rwrhatq1
    XI 引脚上的最大输入电压电平是多少?

    请参阅数据表的第6.5节

    此致、

    Melissa

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的  Melissa:

    感谢您的快速响应。  

    那么问题是、如果我们将系统中的 VDDIO 设置为1.8V、那么 应该 使用哪个电压电平来为 振荡器供电?

    根据数据表(见下方)、 XI 引脚的电源域为 VDDA。 我们假设随后可使用 VDDIO 为 振荡器供电。 您能否告诉我们这是否正确、或者是否应该始终为其提供1.8V 的电压?





    提前感谢您。

    此致、

    Mehdi

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Mehdi、您好!

    [报价 userid="468685" url="~/support/interface-group/interface/f/interface-forum/1375675/dp83tg720r-q1-dp83tg720rwrhatq1/5257953 #5257953"]
    那么问题是、如果我们将系统中的 VDDIO 设置为1.8V、那么 应该 使用哪个电压电平来为 振荡器供电?[/报价]

    振荡器 VIH 值为1.3V。 因此、它应该是从1.3V 到 VDDIO、或1.8V。

    [报价 userid="468685" url="~/support/interface-group/interface/f/interface-forum/1375675/dp83tg720r-q1-dp83tg720rwrhatq1/5257953 #5257953"]根据数据表(见下文)、 XI 引脚的电源域为 VDDA。 我们假设随后可使用 VDDIO 为 振荡器供电。 那么、您能否告诉我们这是否正确、或者它是否应始终配备1.8V?

    只要遵循我们数据表中的功率电容器要求、就可以使用 VDDIO 为 XI 引脚供电。

    下面是一个原理图检查清单、其中还包括功率电容器要求。

    e2e.ti.com/.../DP83TG720_5F00_Schematic_5F00_Layout_5F00_Checklist-_2800_6_2900_.xlsx

    此致、

    Melissa

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的  Melissa:

    感谢您的大力帮助。

    您的答案已解决了我们的"XI"引脚问题。

    此致、

    Mehdi