This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] SN75LVPE5421:如何获得能够支持 SN75LVPE5421和 SN75LVPE5412的 sigcon RTE 和配置文件

Guru**** 2510745 points
Other Parts Discussed in Thread: SN75LVPE5421, SN75LVPE5412

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/1375829/sn75lvpe5421-how-can-i-get-a-sigcon-rte-and-profile-that-can-support-sn75lvpe5421-and-sn75lvpe5412

器件型号:SN75LVPE5421
主题中讨论的其他器件: SN75LVPE5412

工具与软件:

我有一个使用 SN75LVPE5421和 SN75LVPE5412的项目、但我找不到要使用的合适 sigcon 版本和配置文件、如果您有、请分享、谢谢!

我更喜欢 RTE 版本、非常感谢。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    请首先在 TI.com 上注册。 然后向我发送朋友申请以及您公司的电子邮件地址。

    此致、Nasser

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    我请求,请确认,谢谢!

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Zhiyuan:

    刚刚响应您的请求。  

    此致、Nasser