This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TCAN4551-Q1:TCAN4551

Guru**** 2540720 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/1376626/tcan4551-q1-tcan4551

器件型号:TCAN4551-Q1

工具与软件:

大家好、团队成员:

我的客户  在使用 TCAN4551时遇到问题、在加电且 VIO 为1.8V 时、但他们发现时钟不工作、SCH 和寄存器配置作为附件。 您能帮助分析这个 问题并提供一些建议吗? 上电后、TCAN4551中是否存在默认配置?  是否需要写入配置才能正常工作? 我们应该在时钟启动之前执行什么操作?

e2e.ti.com/.../8850_2D00_ebike_5F00_20240509c_5F00_CAN.pdf

e2e.ti.com/.../TCAN4550app.c

BR

京国

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 JingGuo:

    当 VIO = 1.8V 时、不能使用晶体、而必须使用单端时钟源。  数据表中清楚地说明了这一点。  VIO 需要为3.3V 或5V 才能使晶体正常工作。

    此致、

    Jonathan