This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TCAN4550:TCAN4550

Guru**** 2928980 points

Other Parts Discussed in Thread: TCAN4550

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/1376417/tcan4550-tcan4550

器件型号:TCAN4550

工具与软件:

嗨、团队:

 我将与您接洽以验证一些技术细节。

    • 它支持多少个设备剂量? 客户的最高要求是4个室外装置和80个室内装置、它们应连接到 CAN 总线。
    •  它至少需要多少个 GPIO? 我知道 SPI 通信的 PIN 是必要的。 对于其他 GPIO、有哪些是必要的?
    • 我们能否与客户一起提供示例驱动程序代码?

BR

京国

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的京国:

    Unknown 说:
    它支持多少个设备剂量? 客户的最高要求是4个室外装置和80个室内装置、应连接到 CAN 总线。

    TCAN4550设计用于在符合 ISO 11898规范的 CAN 总线上进行通信。  每个器件都为 CAN 总线增加了一些额外的负载、以及由接线和总线终端产生的总体负载。  如果 CAN 总线接线和来自所有其他器件的负载仍符合 ISO 11898规格、则应该不会出现问题。

    Unknown 说:
     至少需要多少个 GPIO? 我知道 SPI 通信的 PIN 是必要的。 对于其他 GPIO、哪些是必需的?[/QUOT]

    需要4个 SPI 信号(nCS、SCLK、SDO 和 SDI)。  

    强烈建议使用中断引脚(nINT)、但可能只能通过 SPI 轮询器件寄存器以查看是否设置了新消息和任何中断位、但这种方式效率很低且缓慢。

    复位(RST)、唤醒请求(nWKRQ)和通用 IO (GPIO1和 GPO2)也是可选的。

    我们能否向客户提供驱动程序代码示例?

    是的、它链接到软件开发部分中的产品文件夹。   有关此器件的可用信息和资源、请查看数据表和 TCAN4550产品文件夹。

    此致、

    Jonathan

    [/quote]