This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] ESDS311:针对 TLV320AIC3106编解码器上麦克风输入的 ESD 保护

Guru**** 2931100 points

Other Parts Discussed in Thread: ESDS312

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/1375765/esds311-esd-protection-for-microphone-inputs-on-the-tlv320aic3106-codec

器件型号:ESDS311
Thread 中讨论的其他器件:ESDS312Strike

工具与软件:

我在音频论坛上开始讨论麦克风输入的 ESD 保护。  他们建议我在这里再试一次。  我可以在麦克风输入上放置任何 ESD 器件来保护3106吗?  推荐使用此器件(www.ti.com/.../ESDS311)、但钳位电压过高。  事实上、当工作电压(3.3V)非常接近 IC 能够处理的绝对最大电压(3.9V)时、我找不到任何 ESD 保护器件会有所帮助。  有任何建议吗?

谢谢、Dean

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Dean:

    当下游 IC 的 IO 额定电压也很低时、如果尝试保护低电压接口、这是一个常见问题。  

    必须注意的是、钳位电压是瞬态规格、而音频编解码器中的绝对最大额定值用于直流条件。 直流绝对最大故障电压和瞬态故障电压之间通常有一些裕度。

    测试 IC 瞬态绝对最大电压的一种方法是、使用传输线路脉冲(TLP)发生器向编解码器 IC 注入脉冲并测量 IV 曲线以查看 TLP 电流发生故障的值。 该 TLP 电流可与 IEC 61000-4-2 ESD 电压相关。  

    如果您只需要防止较低的 kV ESD 电压、或许该二极管仍然可以保护 IC。 您是否知道您要寻找何种级别的 IEC ESD 保护?  

    此致、

    Sebastian  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    我不知道我们需要什么 IEC ESD 保护级别。  我们每个月都会遇到一些现场故障、这些故障可能与麦克风输入上的 ESD 冲击有关。  目前正在进行重新设计、并希望改善这一领域。  我们的电流 ESD 器件会钳位在10V 和15V 之间、具体取决于 IPP 电流。  ESDS312器件可钳制在5V 到6.5V 之间、这是一项巨大改进。  它仍然会超过绝对最大电压、但正如您所说的、瞬态电压与直流电压不同。  我想我们在重新设计时就会使用 ESDS312器件、希望能改善现场故障情况。

    谢谢、Dean

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    嗨、Dean、

    我同意 ESDS312大大提高了钳位性能、而且更能保护您的电路。 如果您要更改 PCB 布局、以下是我们的 ESD 保护布局指南中有关提高 ESD 抗扰度的一些有用指南。

    此致、

    Sebastian